This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何安装GUI Composer v2 Runtime?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604894/ccs-how-to-install-gui-composer-v2-runtime

 工具/软件:Code Composer Studio

如何 安装GUI Composer v2运行时? 我可以从 http://dev.ti.com/gallery下载脱机安装的应用程序。 但是 ,这些应用程序需要运行GUI Composer v2运行时。  例如 ,由于 缺少GUI Composer v2运行时,dev.ti.com/.../mmWave_Demo_Visualizer  因此 ,它将尝试从Internet获取并下载运行时。 换言之     ,首次安装应用程序时,我总是需要访问互联网...

它有助于使GUI Composer v2运行时脱机安装程序可用(类似于v1)。 我知道我也可以通过将我的应用程序复制到...\ccsv7\eclipse\drominse-gc来使用CCS,但在某些情况 下,如果我想安装不带互联网或CCS的应用程序,我无法做到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在计算机上下载并安装独立运行时安装程序:

    请注意,我们还计划提供从库中更易于访问的GC运行时下载链接。


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试通过此链接安装GUI编写器运行时,但它显示找不到该页面...

    是否还有其他地方可以下载?

    谢谢,
    Lorand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lorand,

    您注意到这些链接似乎已关闭。 但是请注意,现在可以从库中获取运行时。 转到库,然后在仪表板中选择下载选项。 现在有一个新的选项可用于下载运行时。 此链接仍然正常:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的回答,它有效。

    谢谢,

    Lorand