“线程:SysBIOS”中讨论的其它部件,
所以这可能不是孤立于一个例程,但我首先在这一例中注意到了这一点
GNU编译器4.9 .................................................................3.
TI RTOS SysBIOS 6.46 .1.38
CCS v 6.2
所以我有一个例程似乎很混乱。我声明了几个变量,它们不会在分解中出现,但肯定会被使用。 我有一些代码区域具有IF和ELSE,但其他代码不会显示在不可擦除的文件中,而其他许多代码在该例程的更低版本中也是如此。当我构建它时,看起来它的构建和链接都很好, 当我模拟变量显示在变量窗口中但未初始化的值时,即使我在声明中初始化缺少的变量,也不能在声明中设置断点, 但我可以处理其他变量。当我单步执行该例程时,我点击了所有其他变量,但缺少的变量。我关闭了优化,这是在调试模式下
这是我的第一个am3352项目,所以我想知道是项目设置还是.cfg设置错误。