This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:错误:在路径中找不到程序"C:\ti\ccsv7\utils\bin\gmake和quot;

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606708/compiler-error-program-c-ti-ccsv7-utils-bin-gmake-not-found-in-path

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在尝试在Code Composer Studio中生成项目,但遇到以下错误:

错误:路径中未找到程序“C:\ti\ccsv7\utils\bin\gmake”

我已转到C:\ti\ccsv7\utils\bin\目录,可以看到gmake不在那里。 但我不确定如何解决此问题。 是否有人曾经遇到过此问题并已解决?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。  我怀疑您的CCS安装过程已损坏。  请删除并重新安装。  此线程正在移至Code Composer论坛。  他们可以处理有关安装CCS的任何其他问题。  

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实证明,我的防病毒程序正在隔离gmake.exe
    放弃威胁解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您让我们知道并很高兴听到您解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了同样的问题。 在我的情况下,我安装的唯一防病毒软件是Windows Defender,它已关闭。 我已尝试重新安装CCS7,但将卸载并重试。 我运行的是Windows 8.1 ,以防这种情况发生变化。 有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要添加到我之前的帖子中:在完全卸载并重新安装之后,问题消失了大约一个小时左右。 我一直在修改各种源文件,并在没有任何问题的情况下重建了我的项目,然后它突然再次发出相同的错误消息。 与Laura报告的原始问题相比,我的案例中的一个不同之处是gmake.exe位于正确的位置,并且肯定没有被隔离。

    清理项目清除了错误,但现在至少需要10分钟来构建一个非常简单的项目(仅6个源文件),而以前需要几秒钟。 似乎CCS7现在正以蜗牛的速度完成所有工作。 我怀疑它在其他地方有一些影响,因为现在运行"C:\ti\ccs7\utils\bin\gmake -?"需要很长时间 直接从控制台窗口。

    如有任何帮助,我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的gmake有完全相同的问题。是否有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清理项目清除了错误,但现在至少需要10分钟来构建一个非常简单的项目(只有6个源文件),而以前只需要几秒钟。 似乎CCS7现在正以蜗牛的速度完成所有工作。 我怀疑它在其他地方有一些影响,因为现在运行"C:\ti\ccs7\utils\bin\gmake -?"需要很长时间 直接从控制台窗口。[/QUOT]

    这是非常奇怪的行为,特别是在几秒钟前完成同一个项目构建时。  

    我想知道这里的问题是由防病毒引起的。 您确实提到您正在运行Windows Defender并且已禁用。 您能否再次检查这是否可能是触发因素?  

    此外,自问题发生以来,您是否尝试重新启动计算机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在禁用防病毒的情况下运行;这没有任何区别。 重新启动后,PC运行正常,直到我第一次尝试构建项目时为止;然后问题再次出现,所以我不得不重新启动。 这种模式总是重复出现。 在所有情况下,一旦PC实现了奇迹,Windows任务管理器中就没有任何明显的内容:所有应用程序(包括CCS)的CPU和内存资源利用率都很低。

    但我还是设法解决了这个问题。 我注意到编译器在执行以下命令时卡住:gmake -k -j 4 all -O. 最初,我尝试打开选项'Stop on first build error'并关闭'enable parallel buil',因此命令被简化为gmake all。 这解决了问题,在非常沮丧的几天之后,我终于开始了。

    我继续这样做,但后来决定进一步调查。

    首先,我关闭了'Stop on First Build error',一切都很好。

    然后,我重新启用了并行构建,但将并行作业设置为2,一切都很顺利。

    然后,我将并行构建改回4,预计它会再次出错,但仍然可以正常工作。

    最后,我切换回了使用最佳作业,它仍然工作正常。 因此,我现在使用与开始时相同的设置(相同的gmake命令行),但现在似乎可以了。

    有关信息,我使用的是搭载酷睿7处理器(四核)的联想笔记本电脑。 我确信问题与并行构建设置有关,因此建议遇到类似问题的任何人执行与我相同的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart,

    感谢您发表您的观察结果,我很高兴听到现在一切顺利。 我必须承认,我很惊讶,即使回到原始构建设置也不会让问题再次出现,因此我不确定并行构建设置是否是开始的根本原因。 不管怎样,它肯定会对其他可能遇到类似问题的人有所帮助,因此再次感谢您发布适合您的解决方案。