This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:GUI Composer V2 IQ数学格式化

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601154/ccs-tms320f28069m-gui-composer-v2-iq-math-formatting

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试让GUI Composer V2 (基于Web)正确显示与V1中类似的IQ Math值,如本页所述:

在V2中是否有类似的方法?  我可以举个例子吗?

谢谢!

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart,

    我想告诉你,有人正在调查此事。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stuart:
    请观看此视频,了解如何设置。

    https://youtu.be/tqpZ47vhKaM


    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    Stuart发布了我遇到的一个问题。 我能够复制您创建的GUI。 但是,作为从电机实时转换流值并进行转换的第一步,我采用了您的确切GUI功能,并将其插入到我现有的流式电机输出GUI中(仍有2个单独的部件, 我的流式传输电机输出,然后进行独立的q值转换,需要用户输入,就像您之前执行的那样。) Q值转换停止工作,尽管它的实施与以前相同,并且未触及流式传输电机值。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,
    我只是想澄清您的情况。 您的意思是Q值转换最初在您的应用程序中工作,然后停止,或者您添加Q转换函数后停止工作?

    您是否能够检查是否有任何javascript函数的例外? 如果使用铬合金(我认为Firefox应该是类似的),请开始预览应用程序,然后按键盘上的F12。 这将打开浏览器调试工具,然后查找名为console的选项卡/视图,激活它并检查是否存在任何错误/异常。

    谢谢!
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意思是,我有两个独立的应用程序。  一个应用程序刚刚对手动输入的输入执行了Q值转换,以证明我的数学是正确的。  另一个应用程序具有流式电机值,我将第一个应用程序中相同的Q值转换功能应用于电机值的预处理和后处理。  此转换在第二个应用程序中不起作用。

    由于更好的文档和功能,我切换回了GUI Composer V1,它工作正常。

    谢谢!