This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:launchxl-cc2640r2.

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603122/ccs-cc2640r2f-launchxl-cc2640r2

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

请提出帮助请求

XDS110在launchxl-cc2640R2上失败

OS win10,硬件PC:ASUS X751LD-TY300H

尝试下载示例时:

连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。
(仿真软件包6.0 .576.0)

}

在目标配置上尝试“测试连接”时 :

[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB调试探头]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\Kodia\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库的构建日期为2017年2月13日。
库的构建时间是'16:06:25'。
库软件包版本为6.0 .576.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xfffffffefc)。
标题为'C_ERR_XDS110_OPEN。

解释如下:
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头]

}

我需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有关此错误的详细说明以及调试建议,请参见下一页的5.1 部分:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在Linux上试用过,现在还可以。
    所以我停止在Win 10上使用它。

    但我看到了一个不同之处:在Linux上安装了XDCTOOL和其他一些应用程序,并且系统提示我输入该命令。
    之后,在套件上下载了新固件。

    现在它正在Linux Debian Jessie上工作。
    但在窗口中仍然无法正常工作。

    感谢您的回答,我将阅读您的建议

    祝您一切顺利

    法国人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您发送更多详细信息-主板和USB电缆都很好。  

    kodia Raoul 说:
    但我看到了一个不同之处:在Linux上安装了XDCTOOL和其他一些设备,并且系统提示我推荐。[/QUOT]

    如果这句话意味着您在安装CCS的地方看不到"ccsv7","xdctools_3_32_02_25_core"和"xdctools_3_50_02_20_core"目录,那么我怀疑Windows 10安装不成功,这可能解释了设备驱动程序的问题。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好       ---- 我需要URGEND帮助 ---

    如上所述,我在使用XDC110时也遇到了问题-我在这里有两个全新的launchxl-cc2640r2 Launchpad,它们的表现完全相同

    当我在CC2640R2F.CCXML“测试连接”中启动测试连接时,打印输出:


    [开始:德州仪器(TI) XDS110 USB调试探头]

    执行以下命令:

    %CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\CASE18\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
       TI\1\0\BrdDat testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库的构建日期为'Day 22017'。
    库的构建时间是'12:59:57'。
    库软件包版本为6.0 .628.1。
    库组件版本为35.35 .0.0。
    控制器不使用可编程FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x0.0005万)。
    控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

    扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
    控制器是带USB接口的XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
    该软件配置了XDS110功能。
    控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的正时。
    控制器无法控制输入引脚上的正时。
    扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

    硬打开控制器时发生错误。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-261'(0xffffffefb)。
    标题为'C_ERR_XDS110_FAIL'。

    解释如下:
    接收到来自XDS110的无效响应。

    [结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头]

    我还更新了XDS工具软件驱动程序。 我使用的是Windows 10,但没有Linux

    XDC工具的安装位置为:C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core

    有什么想法吗?

    谢谢Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UPS --抱歉--我已经解决了这个问题--我正在调试uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_gcc (GNU)项目,而不是CCS项目:uartecho_CC2640R2_LAUNCCHXL_tirtos_CCS!!! 它现在就能工作-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但仍提示- Cortex_M3_0:板重置失败:(错误-261 @ 0x0)从XDS110接收到无效响应。 (仿真软件包6.0 .628.1)-但代码可能被调试