工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我可以使用 C2Prog.exe解锁Micro;但是 ,在Micro锁定后,我无法使用XDS100v2调试器连接到目标。
根据SPRU963A (第23页),有两种方法连接仿真器(例如 XDS100v2)到目标锁定后:
1. 使用 “Branch to check boot mode”(使用“Branch检查引导模式”)引导选项。
我的硬件没有设置 Branch以检查引导模式的启动选项的开关。
2. 使用 等待重置仿真模式。
我在“Advanced Target Configuration”(高级目标配置)中将EMU1设置为“HIGH”(高),将EMU0设置为“LOW”(低),并 使用除“All”(所有)以外的密码对设备进行编程。 执行此操作并重置设备后,我仍然无法连接(请参阅下面的连接错误对话框)。
我做错了什么?
斯蒂芬