This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:更改CSM密码后,无法连接到目标TMS320F2.8335万。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601520/ccs-unable-to-connect-to-target-tms320f28335-after-changing-csm-password

主题中讨论的其他部件:UNIFLASHTMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我可以使用 C2Prog.exe解锁Micro;但是 ,在Micro锁定后,我无法使用XDS100v2调试器连接到目标。

 根据SPRU963A (第23页),有两种方法连接仿真器(例如 XDS100v2)到目标锁定后:

1. 使用 “Branch to check boot mode”(使用“Branch检查引导模式”)引导选项。

    我的硬件没有设置 Branch以检查引导模式的启动选项的开关。

2. 使用 等待重置仿真模式。

我在“Advanced Target Configuration”(高级目标配置)中将EMU1设置为“HIGH”(高),将EMU0设置为“LOW”(低),并 使用除“All”(所有)以外的密码对设备进行编程。  执行此操作并重置设备后,我仍然无法连接(请参阅下面的连接错误对话框)。  

我做错了什么?

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我想知道,我们加载的代码是否是行为差异的原因。 "
    您是否愿意让我拥有您的项目,以便我可以在目标上试用? 如果没有,我想我可以尝试使用更简单的项目。

    "我的下一步是确定EMUn引脚的范围,并查看在初始连接期间的哪个点对其进行断言"
    目前我正在从事另一个更优先的项目。 当我有时间时,我可以尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivek,

    我昨天没看到您的帖子。

    您的评论与Desourza帖子冲突,该帖子表示他能够连接。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    如果可以访问安全内存位置或PC指向安全位置时CPU停止,则ECSL会跳闸。 如果部分代码也从非安全RAM执行,并且在CCS连接期间PC指向非安全RAM位置,则CCS将连接。 但是,它可能不会始终起作用,因此TI建议在尝试连接到CCS时不要在安全设备上使用闪存启动设置。

    Vivek Singh