请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSEMU110-U 主题中讨论的其他部件: CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
因为我使用LP板测试我的应用程序,所以我购买了XDS110 (TMDSEMU110-U)来编程和调试我的自定义板。
将调试器连接到PC (Windows 10)后,它安装了相关的驱动程序,也适用于两个CDC UART端口。
用户/应用程序UART不工作:我监控辅助连接器上的引脚UARTTX,但它处于0V电平。 我期望在空闲时会有一个高逻辑。 即使在串行终端中打开端口并发送内容也不会改变任何内容。
我是否需要设置一些以启用此UART?