主题中讨论的其他部件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我需要混合两个项目,一个在Energia,另一个在ccsv7...
我不知道是否可能,但我不知道怎么做。
我想将两个程序组合在一起,发送PWM信号,等待,测量电压值(使用analogRead),并在串行端口(Serial.print)上显示数据。 在ccsv7中,我找不到通过串行端口显示数据的方法,我需要Energia代码。
我将使用以下两种解决方案之一:
-将两个项目合并为一个项目,并能够在同一个文件中使用Energia和ccsv7的功能。 即,我可以在ccsv7中使用Serial.print。 (我已尝试复制Energia文件的包含,但我无法复制)
-按msp432的引脚5.4 ADC读取的串行端口值显示(ccsv7中的所有代码,因为在ccsv7中,如果我能够读取电压值,但串行端口不显示电压值, 虽然可以说这些值不是真正的值,但它们会振荡0.2 伏特,并且使用Energia代码,这些值会更加精确)