This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739:初始化仿真器时出错:未找到USB FET

Guru**** 2587625 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739, MSP-FET, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600649/ccs-msp430fr5739-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5739MSP-FET430UIFMSP-FETMSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我使用MSP-EXP430FR5739板和7.0 0.0.0043万。 一开始下载很好,但下载多次后,未发现USB FET。 之后,总是会出现这个问题。

我尝试重新安装相关驱动程序很多次,但仍然不正常。 所以我重新安装CCS,开始时就可以了,当我下载很多次时,不会再次发生USB FET问题。 我不知道为什么,所以您有任何解决方案? 我急于解决这个问题,请帮助!!!

我的PC操作系统为win10 64位。

主板:MSP-EXP430FR5739

CCS:7.0 0.0.0043万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您使用的是MSP-FFET还是MSP-FET430UIF? 您是否可以共享错误的屏幕截图?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我不知道如何检查它是MSP-FET还是MSP-FET430UIF。

    下面是错误和主板的屏幕截图。

    1.插入USB时,COM端口正常

    2.然后我使用CCS下载,出现错误

    3.然后检查端口,出现一些错误。 我尝试了其他PC,工作正常,但在我的PC中,总是出现"未找到USB FET "错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您提供图片和其他详细信息。 看起来您使用的是板载仿真器(应该起作用),而不是MSP-FET。 两台PC都是Windows 10还是另一台运行Windows 7? 故障PC与通过的PC上是否有不同的软件(TI提供的软件除外)? 过去,我遇到过会导致工具出现问题的软件(如游戏鼠标驱动程序)。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    两者都是Windows 10。 我不确定这两台电脑中的软件是否不同(故障PC与通过的PC),但我确信这两台电脑中都没有游戏鼠标驱动程序。 您应该注意的一点是,我的PC之前运行成功,但一旦发生"未找到USB FET ",之后,我总是无法很好地进行操作,尽管我已经多次重新安装驱动程序或CCS工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Treacy您好!

    感谢您提供更多详细信息。 您是否碰巧在故障PC上使用USB 3.0 端口,在通过的PC上使用USB 2.0 端口? 在发生故障的PC上,您可以尝试将USB 3.0 禁用为默认值,并返回到USB 2.0。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对两台PC使用相同的USB,它是USB 2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使您使用的是USB 2.0 端口,其中一台PC是否也具有USB 3.0 端口/支持?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,因为我只有USB 2.0 端口,所以我没有尝试3.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,没问题。 我提出这一问题的原因是,我们发现某些PC具有USB 3.0 端口,即使使用USB 2.0 端口也存在问题。 通常,如果在BIOS中为所有USB端口关闭了USB 3.0 功能,问题就会消失。

    您能否为我提供详细的说明,以便我可以尝试在我这边复制问题? 对于编程部分,只需使用一个简单的代码示例。 我有一些MSP-EXP430FR5739启动板,我运行的是CCS v.0,但我的PC有7.0 3.0 端口,运行的是Windows 7而不是10。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Treacy,

    我已经与我们的工具团队讨论过,这个问题似乎与不同的PC硬件(例如主板,芯片组)有关。 您是否能够共享故障PC和通过PC的制造商和型号信息?

    谢谢你。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在使用用于MSP430G2553 Launchpad的CCS 7.2 时遇到了同样的问题。 我尝试了论坛上的所有内容,但一段时间后,重新将设备连接到我笔记本电脑上的其他端口。