请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 工具/软件:TI C/C++编译器
CC2640R2 SDK 1.35 .00.33
CCS v 7.1 ,编译器版本= TI 16.9 v.1.LTS (16.9 v.3.LTS具有相同的结果)
链接我们的项目时获得以下信息。 有什么想法吗?
构建目标:ble5_DXS_cc264r2em_app.out' 调用:ARM Linker "C:/ti/Ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_cms.1.ls/bin/armcl" 16.9 --cmd_file="C:/ti/simplelink_ccsv40r2_sdk_1_my_config_config_config_zh_-/---3_-ck_config_my_config_config_3_config_zh_zh_-_-_-_-_-_-_-c3_zh_-_-_-_-_-_zh_-_-_-_-_-_-_cn_f_-_f_-_3_f_-_3_zh_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_c33_cn_config_config_config_f_-_config_zh_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_f_-_c33_-_-_-_-_ define = ICALL_EVENS --define = ICALL_JT --define = ICALL_MAX_NUM_ENTIES=6 --define = ICALL_MAX_NUM_THASK=4 ---ICALL_STARD_CKTRON0_ADDR --EXT=ICALL_RAM_RAME_TH_DAY\=DISAF_ST_FLOR_ST_DAY\=NO-DAY_MODISAF_TH_TH_WE_WE生命 工代=25\=DIF_TH_DAY_TH_WVER_TH_DAY\=DISAF_DAY_DAY_TH_DAY_DAY\=25 2.0 3.0 define=xGT_force_cli --define=gt_use_at_CMD_2 --define=ATCMD_use_UART --define=AT_CMD_DISPLAY_DISABLE --define=at_CMD_PRESET_use_SPI_FLASH --define=GT_NADE_PO_POSS_PRO_POSS_PRO_POSS_EN_PRO_POSS=GT=21 堆栈大小=0 --stack_size=256 -i"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_lubs.1.ls/lib" 16.9 -i"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_rob.1.xs/include"--reread_libs_-iag_ad_express_ad_1.022万-dag_ad_express_ad_adr=10220-dip_ad_ad_ad_ad_adm=10220-dip_express_ad_ad_ad_ad_adw_adr=10220-21<xmt-block1>1.022万 16.91.022万 16.9</xmt-block>1.022万 cm_model -o "rbl5_DXS_cc264r2em_app.ut""./ActProc/actProc.obj""./ActProc/actProcEngine.Usr"./ActProc/Processor.Concrub."./ecc/seck/actLibLibrarfn.ob.ob.".".Actob.".Actob.".Actob.".".Act/Conk/Application/"." "./Transport/gt_tl.obj""./Transport/gt_tl_spi.obj""./Transport/gt_tl_Uart.Linker""./utils/gt_l_avit.pk/gt_lib_icmktiMgt.obj"./util_gt_utils.obj"."././link_link_k_lib_lib_cscd/r./r32/r./r./rk/rk/rk/rk/rk/rk/rk/rk/rk/rk/rk/r./rk/rk/r./rk/r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./r./ 有关详细信息,请联系应用程序的支持团队。 内部错误:16.9 C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_ARM_LTS.1.LTS\bin\armlnk.exe内部不一致并中止 >>编译失败 这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户 makefile:245:目标'ble5_DXS_cc264r2em_app.out的配方 可能会建议避免这种情况的解决方法。 升级到最新版本的编译器可以解决此问题。 在 http://e2e.ti.com上 的E2E支持论坛中,在 “开发工具”,“TI C/C++编译器”下联系TI。 请参阅标题为 "提交问题"的链接。 包含此完整错误消息以及 使用选项--preproc_with注释(-pPC)时创建的.pp文件的副本。 Makefile:241:目标'all'的配方gmake[1]失败 :***[ble5_DXS_cc264r2em_app.ut]错误1 gmake:***[All]错误2**** 构建完成****