请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R “Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
下午好!
目前,我正在使用RTOS分析器中的负载分析来检查我的应用程序的任务负载。 但是,我禁用了空闲模块,因此,我需要在另一个任务中加载信息。 我已启用加载模块任务并将updateInIdle设置为False。 我将函数" Load_idleFxn()"放在其中一个任务中,但“加载分析”显示0个记录。 另一方面,我使用了Load_update(),但我的应用程序出现崩溃:
FSR = 0x0000
HFSR = 0x4000万
DFSR = 0x0.0001万
MMAR = 0x140f0500
BFAR = 0x140f0500
AFSR = 0x0万
正在终止执行...
我试图增加模块的堆栈大小,但没有成功。
关于如何使“任务负载”和“CPU负载”在没有空闲任务的情况下工作,有什么建议?
提前感谢!
卡门