This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:CC2650无法连接到目标

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606725/ccs-cc2650stk-cc2650-cannot-connect-to-target

部件号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我已成功安装CCS 7.2 和ble stack 2.2 .1。 我可以编译"sensortag_cc2650stk_app和_stack",但我无法连接到目标。 我已将开发板正确连接到CC2650,当它连接到PC时,它显示在Texas Instruments调试探头(XDS110数据端口和调试探头)下。 连接后,我可以将iphone连接到传感器标签并查看其工作情况。 当我进行设备连接测试时,我收到以下消息,这里的问题是什么,请您帮助我。 连接后,我希望能够根据加速度值更改加速度计的范围,灵敏度并将数据记录到PC上。 Acceloemeter的支点范围是多少,我可以在哪里更改该值?

该实用程序选择了100或510类产品。

该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。

图书馆的建造日期是2017年23日。

库的构建时间是'19:37:36'。

库软件包版本为6.0 .628.3。

库组件版本为35.35 .0.0。

控制器不使用可编程FPGA。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xfffffffefc)。

标题为'C_ERR_XDS110_OPEN。

解释如下:

尝试连接到XDS110失败。

原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效

固件更新,XDS110序列号无效或USB故障

电缆。 可以使用更新固件和序列号

xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到

安装目录。 在此处查看readme.txt文件

有关说明。

[完]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard。

    连接后,我希望能够更改加速计的范围,灵敏度,并根据加速度值将数据记录到PC上。 Acceloemeter的支点范围是多少,我可以在哪里更改该值? [/引述]

    您可能希望在蓝牙低能耗论坛中尝试开始新的主题。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    现在,对于您的连接问题:

    [报价用户="Richard Radzim"]

    值为'-260'(0xfffffffefc)。

    标题为'C_ERR_XDS110_OPEN。

    [/引述]

    以下链接中描述了一种连接错误类型:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems#Host_connection_error

    请尝试此处的建议...特别是有关固件版本的部分

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki

    经过很长时间后,我终于将其插入笔记本电脑上的供电USB端口,使连接正常工作。 现在使用xdsdfu -e,它显示找到1个设备。
    谢谢