This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:安装失败

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606569/ccs-ek-tm4c129exl-installation-failing

部件号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试使用Windows 10操作系统上的脱机安装文件安装CCS V 7.2 ,安装迅速失败。 防病毒和防火墙已禁用。请帮助我解决此问题。请查找错误日志files.e2e.ti.com/.../6014.ccs_5F00_setup_5F00_7.2.0.0.0013万_5F00_install.loge2e.ti.com/.../0638.dpinst.log</s>0638.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kurian,

    您在我们的安装程序中遇到了一个与windows临时文件夹中的空格相关的问题。 如果您可以调整TEMP和TMP环境变量以指向没有空格(如C:\temp)的文件夹,则安装将能够继续。 您可以在安装CCS后将其切换回。

    我们已解决此问题,但尚未发布。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一种解决方法是使用--temp选项运行安装程序

    例如,可以创建文件夹C:\ccsinstalltemp.
    然后使用运行安装程序,例如,7.2 0.0.0013万 .exe --temp C:\ccsinstalltemp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,这是一个真正的解决方案