This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:不下载的CCS调试?

Guru**** 2588145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606403/ccs-launchxl-cc2640r2-ccs-debug-without-downloading

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  如何在不下载的情况下将Code Composer Studio设置为调试?

- kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 手动启动 调试器。

    如果您需要连接调试器而不停止目标,则可能需要更改Gel脚本以防止在连接时重置-请参阅 CC2640:连接到正在运行的目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,手动启动将对此有效。  您还可以编辑项目的“调试配置”。

    如果单击BUG按钮旁边的小向下箭头,然后选择DEBUG configurations (调试配置)。  在打开的对话框中,选择左侧的项目,然后选择“程序”选项卡。  在此选项卡上,您可以更改选项以仅加载符号。

    另一个诀窍是如果你遵循Chesters方法。  执行此操作后,Bug按钮旁边的下拉箭头菜单中将出现一个条目,显示.CCXML文件的名称。  您只需在下次手动启动时选择该选项即可。

    此致,

    John