This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:我可以打开.cfg文件

Guru**** 2588395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606397/ccs-tms320c6678-i-can-t-open-cfg-file

部件号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!!!

我想打开.cfg文件,但CCS不允许我。
我收到下一个错误:


发生错误。 有关详细信息,请参阅错误日志。
java.lang.NullPointerException

我已经更新了Java,并且继续出现该问题。

我通过论坛进行了搜索,找到了一些线索,但我没有获得好的结果。

任何信息都将很有帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS自带JRE,因此在系统中更新Java与CCS无关,除非您调整CCS以使用系统范围的Java安装。 因此,不要对没有产生可见效果感到惊讶。

    我也没有可行的方法。 但是,如果有需要,请尝试清理工作区,甚至创建一个新的工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么版本的CCS?

    清洁工作区可以帮助您实现这一点,这是正确的。 您可以在以下链接中尝试#2和#3:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    此致,
    John