工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在Ubuntu上运行CCSv6时遇到问题。 这似乎是在操作系统更新20.06。2017之后发生的。
有来自终端的日志:
Eugene@ó n PC:~ë/ti/ccsv6/eclipse$./CCStudio
分段故障(内核转储)
使用gdb:
(gdb)运行
启动程序:/home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse/CCStudio
[使用启用的libthread_db进行线程调试]
使用主机libthread_db库"/lib/i386-linux-gnu/libthread_db.so.1"。
Process 8605正在执行新程序:/home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse/CCStudio
[使用启用的libthread_db进行线程调试]
使用主机libthread_db库"/lib/i386-linux-gnu/libthread_db.so.1"。
程序接收到信号SIGSEGV,分段故障。
Check Alignment of PHs>/home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/./lib/i386/client/libjvm.so中的_expand_stack_to_(unsigned char*)中的0xb60ea15b
(gdb) bt.
#0 0xb60ea15b in _expand_stack_to_(unsigned char*)() from /home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/./lib/i386/client/libjvm.so
操作 系统中的#10xb60ea1f9::linux::manually _expand_stack (JavaThread*,unsigned char*)(),来自/home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/./lib/i386/client/libjvm.so
2 0xb60ee2f3,位于OS::create_attached_thread(JavaThread*)(),来自/home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/./lib/i386/client/libjvm.so
#3 0xb61bc86b in Threads:::create_VM(JavaVMInitArgs*, bool*)() from /home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/../lib/i386/client/libjvm.so
JNI_CreateJavaVM ()中的#4 0xb5fccb3c,来自/home/Eugen/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/./lib/i386/client/libjvm.so
startJavaJNI中的#5 0xb7fd222a (libPath=0x805b980 "/home/Eugen/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/./lib/i386/client/libjvm.so ",vmArgs=0x80eb7c0,progArgs=0x80ea2c8,
jarfile=0x805e470 "/home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher _ 1.3 .0.v2014.0415万-2008.jar"),2008.,网址为./eclipseJNI.c:358
startJavaVM中的#6 0xb7fd3898 (libPath=0x805b980 "/home/Eugen/ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/./lib/i386/client/libjvm.so ",vmArgs=0x80eb7c0,progArgs=0x80ea2c8,
jarfile=0x805e470 "/home/Eugene/ti/ccsv6/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher _ 1.3 .0.v2014.0415万-2008.jar"),2008.,网址为./eclipseNix.c:174
_run中的#70xb7fcd1f6 (argc=3,argv=0x804f8d0,vmArgs=0x8.0673万c8),位于../eclipse.c:629
运行中的#8 0xb7fccc03 (argc=3,argv=0x804f8d0,vmArgs=0x805.028万),位于../eclipse.c:465
在 ./eclipseMain.c:332处的main中的#9 0x8.0497万a9 (argc=14,argv=0x804f8d0)