This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:CC2650STK代码示例,加速计等

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605681/ccs-cc2650stk-cc2650stk-code-examples-accelerometer-etc

部件号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我收到了CC2650STK和sensortag设备包。我是第一次使用。 我希望看到有关访问加速计,更改范围,灵敏度等的示例, 但是,当我在TI云资源下访问CC2650时,只有RTOS示例,与所有板载硬件无关。在Web上,我看到了视频,显示您可以选择传感器标签示例,并看到其他选项,而这些选项现在没有显示。 可以有人帮助我吗?

关于CCS IDE,是否有任何人在安装时遇到问题,因为安装程序缺少VC运行时x86 msi而出现错误? 根据我所读的内容,云版本足以开始对传感器标签进行编程,这是否正确?

谢谢你

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    Richard Radzim 说:
    ,但当我在 TI云资源下访问CC2650时,只有RTOS示例,与所有板载硬件无关。

    CC2650 SDK在云上不可用。 但您可以将独立版本下载到您的本地环境:

    http://www.ti.com/tool/ble-stack

    确保抓住支持cc2650的那个

    Richard Radzim 说:
    关于CCS IDE,是否有人遇到安装问题,因为安装程序缺少VC运行时x86 msi而导致出现错误?[/QUOT]

    :http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Installation_error_related_to_missing_MSVC_redistributable_libraries

    Richard Radzim 说:
    根据我所读的内容,云版本足以开始对传感器标签进行编程,这是否正确?[/QUOT]

    可以开始并评估硬件。 但是,如果您需要一些更高级的调试功能,则需要开始使用CCS作为主调试器。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KI感谢您发送电子邮件。

    我已成功安装CCS 7.2 和ble stack 2.2 .1。 我可以编译"sensortag_cc2650stk_app和_stack",但我无法连接到目标。 我已将开发板正确连接到CC2650,当它连接到PC时,它显示在Texas Instruments调试探头(XDS110数据端口和调试探头)下。 连接后,我可以将iphone连接到传感器标签并查看其工作情况。 当我进行设备连接测试时,我收到以下消息,这里的问题是什么,请您帮助我。 连接后,我希望能够根据加速度值更改加速度计的范围,灵敏度并将数据记录到PC上。 Acceloemeter的支点范围是多少,我可以在哪里更改该值?


    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    图书馆的建造日期是2017年23日。
    库的构建时间是'19:37:36'。
    库软件包版本为6.0 .628.3。
    库组件版本为35.35 .0.0。
    控制器不使用可编程FPGA。

    硬打开控制器时发生错误。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-260'(0xfffffffefc)。
    标题为'C_ERR_XDS110_OPEN。

    解释如下:
    尝试连接到XDS110失败。
    原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
    固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
    电缆。 可以使用更新固件和序列号
    xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
    安装目录。 在此处查看readme.txt文件
    有关说明。

    [完]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:
    我看到您也在新的主题中发布了相同的问题。

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.6725万

    让我们继续讨论。

    谢谢
    KI