This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605258/ccs-installation-issues

工具/软件:Code Composer Studio

为下周的FAE峰会安装CCS v 7.2 时出错。

大家好,在下周为FAE峰会安装7.1 时,我收到了一个致命的安装错误,请您调查随附的日志并提出相应的建议。

Stevee2e.ti.com/.../0284.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试服务器似乎在安装程序尝试访问插件之前未完成安装,这可能是计时问题。 是否可以再次尝试全新安装? 您可以从文件夹中删除安装日志,它们不再相关。

    对此造成的不便,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢,我已删除日志并再次测试安装。 我看到c:\ti安装目录不是空的警告消息。 这是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对延迟回复感到非常抱歉。 请先删除目录的内容,然后再继续。