This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:build_files eclipse变量为空

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606676/ccs-build_files-eclipse-variable-is-empty

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在CCS中的预构建步骤中使用${build_files}来调用我的字符(flexelint)。  据我所知,没有其他简单的方法可以获取活动文件列表,以便使用CCS生成。  我遇到的问题是,此变量解析为完全空的内容。  这似乎完全损坏了,使得很难将任何外部工具连接到CCS构建系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaveh,
    有一个关于几个变量的已知Eclipse问题,显然,build_files似乎是其中之一:
    bugs.eclipse.org/.../show_bug.cgi

    在7.2 中,此问题似乎仍然存在.........0

    必须使用另一个变量。 Flexelint的位置在哪里?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Flexelint是PC-Lint的跨平台版本。 还有什么其他变量可以用于此目的?