This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401R:使用SYS/BIOS组件创建静态库

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606656/compiler-msp432p401r-creating-static-library-with-sys-bios-components

部件号:MSP432P401R
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

早上好,

我一直在开发使用任务和邮箱模块的应用程序,我想使用该应用程序创建静态库,以便在其他项目中使用它。  是否可以做到?

我找到了 这个显示逐步操作的链接,但是当我尝试编译它时,我收到一个错误,说找不到源"ti/SysBIOS/BIOS.h"。

有什么建议? 提前感谢。

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门

    此错误通常由缺少的include目录引起。 您的项目应具有下面突出显示的目录(与您的SysBIOS版本相匹配的目录):

    要添加它,应转到项目属性,并确保在项目上选择了正确的SYS/BIOS产品。

    然后,您可以继续并仔细检查编译器包含选项中显示的包含路径是否通过变量BIOS_include_path正确添加

    通过执行此操作,您应该能够使编译器找到缺少的头文件。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!