This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装错误

Guru**** 2587835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606437/ccs-installation-error

工具/软件:Code Composer Studio

嘿,

我尝试使用联机安装程序和脱机安装程序安装CCS 7.2。 在初始检查期间,系统要求我关闭防病毒软件。 我关闭了自动保护和防火墙并运行了安装。 在JRE 1.8 .0.122 解压缩阶段(脱机模式),安装程序停止并出现错误。 它显示我已关闭防病毒软件或下载可能已损坏。 我下载了安装文件将近5次,每次都遇到相同的错误。 我还具有管理员权限,并且在再次运行安装之前删除了不完整的安装文件和临时文件。 我还附上了安装错误日志。 请帮帮我。

感谢you.e2e.ti.com/.../1307.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishore,

    7.2 的4.0安装程序中存在与Windows上的临时文件夹相关的问题。 在安装过程中,我们将文件解压到临时目录中。 但是,如果临时目录的名称中有空格,则此操作将失败。 如果您可以更改TEMP和TMP环境变量以指向不带空格(如C:\temp)的目录,则安装将完成。 您可以在之后将其更改回来。

    我们已解决此问题,但尚未部署。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johns,
    谢谢你。 很有魅力!!!