This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在更新的Ubuntu 16.04 上,CCS_V7崩溃

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604348/ccs-ccstudio-ccs_v7-crashes-on-updated-ubuntu-16-04

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件: CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我在Ubuntu 16.04 上运行CCS 7.1 一段时间。 然后我昨天更新了Ubuntu,CCS将无法启动。

此后安装了CCS 7.2 for Linux -相同问题(来自CCLinux.0.0.0013万_linux-x64.tar 7.2)

当尝试启动 v í~/ti/ccsv7/eclipse/CCStudio时,它会闪烁启动屏幕,就这样。 终端上的消息为“Segmentation fault (core dumped)(分段故障(核心转储))”。

核心上的Gdb显示:

[使用启用的libthread_db进行线程调试]
使用主机libthread_db库"/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1"。
核心由`CCStudio'生成。
程序终止,信号为SIGSEGV,分段故障。
 _expand_stack_to_(unsigned char*)中的#0 0x0.0007万f5e60987ec7 ()6.0987万 ()
  从/home/arross/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
[当前线程为1 (线程0x7f5e6ecbe700 (LWP 6782))]

LSB发行信息:

~/ti/ccsv7/eclipse> lsb_release -a
没有LSB模块可用。
分销商ID:   Ubuntu
说明:   Ubuntu 16.04 .................2 LTS
版本:16.04    
代号:   Xenial

有趣的是,如果我启动~ë/ti/ccsv7/eclipse/eclipse而不是“CCStudio”,GUI会启动,我可以加载工作空间(我正在为CC2640R2F开发)。

但是,在尝试运行"xs" xdctool时(同样使用segfault),应用程序项目的"重建"失败(堆栈项目的"重建"工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ubuntu 14.04 上也发生了同样的情况。 我今天更新了操作系统,所有的一切都松散了。 CCS仅因分段故障而崩溃。 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是一个已知问题,正在优先调查:
    e2e.ti.com/.../60.4599万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过Ubuntu的新更新(包含4.4 .0-83通用内核),可以恢复和平。 CCS工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Vasmi! 我用最新的内核补丁更新了我的Ubuntu 16.04 笔记本电脑,它也为我解决了问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我也很喜欢。 谢谢