This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在基于eclipse的CCS上运行旧代码编写器项目

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604564/ccs-running-old-code-composer-projects-on-eclipse-based-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

到目前为止,我一直使用作曲家3.3 ,是否有办法在新的CCS月食基础上打开我的旧项目?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    您可以通过转到项目->导入旧3.3 中的项目来导入旧项目。

    但是,这通常不是一个简单的过程,具体取决于您的项目外观。 您的项目将使用更旧的编译器版本,因此可能会对生成选项进行一些更改。 如果您的项目正在使用DSP/BIOS,则您可能需要进行一些迁移,具体取决于您使用的DSP/BIOS版本的旧版本。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!