This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:Window > Show View > Error Log在Code Composer Studio中不可用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605661/ccs-ccstudio-c2000-window-show-view-error-log-is-not-available-in-code-composer-studio

部件号:CCStudio-C2000
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我刚刚安装了7.2 Studio Studio Studio Studio Studio Studio.0.0.0013万 并尝试调试我的代码。 我收到 一条消息:"发生错误。 有关详情,请参阅错误日志。com/ti/dvt/energytrace/views/Dashboard"

但是,如果我尝试使用'Window > Show View'打开错误日志,我无法找到错误日志。 如果打开.log文件,我将无法在其中写入任何行。 为什么‘错误日志’在窗口>显示视图菜单中不可用?

提前感谢。

此致,Michiel van Rijnbach。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michiel:
    我们不再将PDE包含在CCS Eclipse捆绑包中。 因此错误日志视图不可用。

    对于您的原始错误,您是否可以尝试使用新的,干净的工作区文件夹?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的回复。

    我刚刚将项目复制到我的项目目录,所以我不知道如何 使用 更新或更干净的工作区文件夹。

    是否可以将PDE下载到某个位置并安装,因为我现在看不到如何调试我的程序? 日志文件对我来说是不可读的。

    此致,Michiel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    步骤2和步骤3是清理环境的一些建议:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    如果需要,您可以将PDE安装到CCS环境中。
    http://www.eclipse.org/pde/

    CCSv7基于Eclipse 4.6

    但是,您提供日志以便我们进行分析可能会更有帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的回复。

    这解决了问题。 当您回复时,我刚刚在另一个TI线程中找到了相同的答案:)

    此致,Michiel。