This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:段故障(内核转储)- CCSv7

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604567/ccs-ccstudio-segmentation-fault-core-dumped---ccsv7

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统更新后,CCSv7不再工作。 我的环境:

$ lsb_release -a
没有LSB模块可用。
分销商ID:Ubuntu
说明:Ubuntu 16.04 .................2 LTS
版本:16.04
代号:Xenial

$ uname -a
Linux Gustavo-X550CC SMP.0-56-generic #61~16.04 SMP.1-Ubuntu 4.8 世界德6月14 11:58:222017 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

(gdb)运行
启动程序:/home/Gustavo/apps/ti/Ccsv7/eclipse/CCStudio
[使用启用的libthread_db进行线程调试]
使用主机libthread_db库"/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1"。
进程1.1446万正在执行新程序:/home/Gustavo/apps/ti/Ccsv7/eclipse/CCStudio
[使用启用的libthread_db进行线程调试]
使用主机libthread_db库"/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1"。

程序接收到信号SIGSEGV,分段故障。

(gdb)继续
继续。
[新线程0x7fffdbc0.27万 (LWP 1.1507万)]
[新线程0x7fffdbb0.17万 (LWP 1.1508万)]
[新线程0x7fffdba0.07万 (LWP 1.1509万)]
[新线程0x7fffdb8ff700 (LWP 1.151万)]
[新线程0x7fffd83a9700 (LWP 1.1511万)]

线程1“CCStudio”接收到信号SIGSEGV,分段故障。
0x0.0007万fffdc256f17英寸?? ()
(gdb)继续
继续。

线程1“CCStudio”接收到信号SIGSEGV,分段故障。
_expand_stack_to_(unsigned char*)中的0x0.0007万fffec1bbec7 ()
从/home/Gustavo/apps/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
(gdb)继续
继续。
无法获取注册:无此类进程。
无法获取注册:无此类进程。
无法获取注册:无此类进程。
(gdb)[Thread 0x7fffd83a9700 (LWP 1.1511万) exited (已退出线程0x7fffd83a9700 (LWP 1.1511万))]
[已退出线程0x7fffdb8ff700 (LWP 1.151万)]
[已退出线程0x7fffdba0.07万 (LWP 1.1509万)]
[退出线程0x7fffdbb0.17万 (LWP 1.1508万)]
[已退出线程0x7fffdbc0.27万 (LWP 1.1507万)]

程序终止,信号为SIGSEGV,分段故障。
程序已不存在。

相关职位:
https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.4509万

https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.4348万

https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.436万

https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.4576万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是一个已知问题,正在优先调查:
    e2e.ti.com/.../60.4599万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人写了这个。 这对我来说很有效。

    在文本编辑器中打开<install dir>/ti/eclipse/ccstudio.ini。 在前两行的开头插入一个#,注释掉前两行。 其外观如下所示:

    #虚拟机
    #jre/lib/amd64/server/libjvm.so
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 完成了工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,它工作正常。

    但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我切换到另一个工作空间后,它似乎又产生了另一个问题,无法再重新编译。 以下是错误消息。

    tools/subdir_rules.mk:10:目标'build_1287780815-InProc'的配方失败

    分段故障(内核转储)

    gmake [1]:***[builc-1287780815-InProc]错误139

    gmake:***[buil-1287780815]错误2

    gmake [1]:正在离开目录'/home/leo/workspace_v7_R2_npi/simile_peripheral_cc2640r2lp_app/FlashROM'

    tools/subdir_rules.mk:7:目标'build_1287780815'的配方失败

    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    请改用环境变量变通办法。 它还将解决您看到的构建问题:

    http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/60.4599万/2226461#2226461</s>222.6461万 222.6461万


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    它与"export JAVA_TOOL_OPTIONS=-Xss2560k"一起使用。

    谢谢你。

    最好的重读,

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo,我使用的是Ubuntu 14.04 ,此系统将有关核心转储的所有信息保存在 /var/crash中。 我发现问题出在 /opt/ti/ccsv7/eclipse/jre/lib/amd64/server/libjvm.so。 有人测试了CCStudio是否可以在不初始化libjvm.so的情况下启动,并且它确实工作正常。 我们仍然没有找到如何修复libjbm.so,但我们已经知道如何运行CCStudio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Henrique,

    我正在使用Ubuntu Mate 16.10。 在我的情况下,如果我只是在 ccstudio.ini中注释jre/lib/amd64/server/libjvm.so,

    CCStudio可以正常运行/打开,但当我开始构建时,它会显示“分段故障”。

    谢谢你。

    此致,

    Leo