This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLAASH:命令行界面-计算校验和

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606365/uniflash-command-line-interface---calculate-checksum

部件号:UNIFLAASH
主题中讨论的其它部件: TM4C1294NCPDT

对于Uniflash v 4.1 ,是否有方法通过命令行界面计算校验和?  我看到可以使用GUI。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从GUI保存设置,然后将其传递到命令行实用程序。 从GUI的Generate Standalone Command Line Package (生成独立命令行包)屏幕上,Settings (设置)标签旁边有一个下载链接。 l命令可用于将此文件传递到命令行包。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您是否有这方面的示例? 我下载了设置,然后加载了它,但仍然不确定如何实际运行校验和计算。 我也尝试了CalculateChecksum闪存操作,但收到一条错误消息,指出操作代码不受支持。

    下面是我尝试执行的命令行:

    dslite --config=C:\ti\tm4c1294ncpdt.ccXML -l=C:\ti\settings.ufsettings -b=CalculateChecksum

    回报是:

    错误:Cortex_M4_0:闪存编程器:不支持的操作代码。

    我也在没有-l的情况下尝试了它,但仍然遇到相同的错误。 我不确定它是否与我正在使用的配置文件或其他内容有关。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我们找到了。 CalculateChecksum的正确命令是:

    dslite --config=C:\ti\tm4c1294ncpdt.ccXML -b CalculateChecksum

    '='导致不支持的操作代码错误。

    谢谢!