This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.2 0在macOS Sierra 10.12 上不工作.................5.

Guru**** 2533320 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606314/ccs-ccs-7-2-0-no-works-on-macos-sierra-10-12-5

主题中讨论的其他部件:CCStudioCC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我在Mac中安装了CCS 7.2 .0 (Build 7.2 .0.0.0013万),但它不起作用。 每次食食食食都被冻结,当它打开IDE时,它就不起作用了。 资源资源管理器也无法打开。

是否有解决方法?

感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首次打开CCS时,必须先初始化几件事,然后才能开始正常操作。 您是否在此系统上运行过CCS?  

    但是,“IDE不工作”的含义并不十分清楚。 到底是什么原因不起作用? 您可以发送屏幕截图吗?

    一个可能有助于获取更多详细信息的提示是打开终端,将CD转到安装目录,然后从那里启动CCS。 基本上:

    嘉宾:user$ cd /Applications/ti/ccsv7/eclipse/CCStudio.app/Coments MacOS

    嘉宾:user$./CCStudio &

    在CCS操作期间,终端应显示一些日志信息-您可以尝试查找任何异常情况,如错误或警告。 作为此类日志的示例,请在下面检查我自己系统的输出(一个不同之处是我在/Applications/CCS_7_2_0下安装了CCS)

    mac 说:

    SDOS-MacBook-Pro:MacOS SDO$./CCStudio &
    [1] 537
    SDOS-MacBook-Pro:MacOS SDO$
    dvtLogOptions.xml不存在
    调用startserver()
    [A:插件启动]正在启动服务器
    [OS:plugin start] MacOSX
    打开资源管理器
    仅_启动_插件= TRUE
    输出tirex输出到/users/sdvo/workspace_v7_2/.metada/tirex-out.log
    [d:plugin start] ccs_eclipse_folder: file:/Applications/CCS_7_2_0/ccsv7/eclipse/ipclipse.app/Contents/Eclipse/
    [E:plugin start] CCS_eclipse_folder:/Applications/CCS_7_2_0/ccsv7/eclipse/ipclips.app/Contents/Eclipse/
    [01]正在启动浏览器
    这些命令为[/Applications/CCS_7_2_0/ccsv7/tirex/node,app.js,/Applications/CCS_7_2_0/ccsv7/tirex/ti-rex-core/dinfra-desktop/dinfra.js,/Applications/CCS_7_2_0/ccsv7/ti-rex/localconfig_refx/server/localti_config_jex/server/server_config_jex/server/localconfig_jex/server_config_/server_config_jex_/server_config_jex/server_config_jex_/server_config_jex_jex/server/ --CCS_port=4.9167万,--myHttpPort=4.9168万]
    pollServerState用于up或ready
    本地服务器的响应代码:200
    serverState已就绪
    JxBrowser datadir =/Users/SDO/workspace_v7_2/.jxbrowser-data
    [02]是Mac
    [03]服务器起始页:文件:/Applications/CCS_7_2_0/ccsv7/eclipse/Eclipse.app/Contents/Eclipse/../../../../tirex/ti-rex-core/public/plugin/serverstarting.html
    [ready] setUrl: http://localhost:4.9168万/loading
    终止节点服务器
    本地服务器的响应代码:404
    ***警告:由于可可限制,必须在主线程上创建显示。
    ***警告:由于可可限制,必须在主线程上创建显示。

    [1]+完成./CCCStudio

    [/引述]

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rafael

    CCS视角未打开。 我跟随他的步伐,现在所有的工作都进行了。 非常感谢。

    现在,我有另一个问题。 我需要下载CC2640R2F SDK,但在尝试下载时收到错误。
    这与此链接 e2e.ti.com/.../58.4074万的问题相同

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有趣的是,它现在正在打开,因为从命令行调用CCS并不一定会改变任何内容。 无论如何,感谢您的报告。

    正如您提到的线程所表明的那样,MacOS不正式支持CC2640R2F SDK。 此SDK的所有者报告了在此操作系统中构建项目的方法,其中有一个较长的线程。 请查看:
    e2e.ti.com/.../222.4357万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我按照上面的链接构建项目。 n´t,我不能将该程序下载到launchpad。 可以帮帮我吗? 如何为CC2640R2F创建运行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我成功地将程序下载到launchpad。 非常感谢。