请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 主题中讨论的其他部件:TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U
工具/软件:Code Composer Studio
大家好, 正在研究 C2000系列的编程解决方案。
从成本标准点看 ,它们的范围约为 100到1000。
对于开发和调试,将使用 代码编写器与sys BIOS结合使用。
上述使用案例是否有推荐的JTAG编程器?