This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EXEVM:使用DSS脚本启动CCSv7时出错

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606175/ccs-tda2exevm-ccsv7-launching-error-using-dss-script

部件号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCSv7工作室。 我要使用DSS脚本编写自动化脚本。

但是,示例提供了启动CCS (msp430f5529_ccsSession )本身的功能,显示workspace的错误。

我一直尝试使用DSS打开CCS。 请提供解决方案。  

如果有使用DSS打开CCS工作室的其他方法,请告诉我  

附件   图像显示在运行脚本后  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    这是一个已知问题,影响所有已发布的CCSv7.x (跟踪ID:CCDSK-2617)

    它将在即将发布的CCS 7.3 0发行版(9月)中修复。

    谢谢
    KI