This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:TIA-RTOS for TIVA C

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605187/ccs-ek-tm4c1294xl-ti-rtos-for-tiva-c

部件号:EK-TM4C1294XL
主题:CC3100中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我 有TM4C1294评估套件 和cc3100 BoosterPack,并且安装 了to_tivac_2_16_01_14。  当我尝试为TIVA RTOS TIVA C系列 示例中的示例代码构建调试时,我收到一个错误...

xdc.cfg.SourceDir:生成的源库构建失败:退出状态=2:.xchelp /udpEchoCC3X00_DK_TM4C129X_TI_TivaTM4C129XNCZAD行209 C/C++问题

遇到与其他Wi-Fi示例相同的错误。问题是什么?  

谢谢  

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    您使用的是什么CCS? 您正在使用的工作区的完整路径是什么? 是否可以附加完整的构建日志? 此外,驱动程序/空导入和构建是否正确? 内核/典型情况如何?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,ToddMullanix,

    感谢您的回复!

    我正在使用CCS 版本:6.1 .1.0.0022万 ,是的,我尝试导入和生成空项目,但它显示相同的错误。  

    在哪里可以找到内核/典型?

    谢谢  

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心典型的。 您是否可以附加驱动程序/空项目的完整生成日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 ,当然!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,不是构建设置。 生成输出(例如,所有编译器/链接器输出)。 例如这些内容。 我希望您将整个文本复制并粘贴到文件中,然后附加该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,ToddMullanix,

     

          我已附加生成输出文件。

    e2e.ti.com/.../build-output.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit Togale 说:
     我已附加构建输出文件。

    构建输出显示以下错误:

    C:/Users/user1/AppData/local/Temp/make6.566万-1.sh:1:语法错误:未终止的引号字符串

    该错误可能由构建期间使用的路径名中的空格引起。

    生成输出显示workspace目录名中有一个空格:

    [报价]C:/Users/user1/Desktop/code composer/empty_EK_TM4C129EXL_TI_TivaTM4C129ENCPDT[/QUE]

    是否可以从以下位置重命名工作空间目录:

    代码编辑器  

    至:

    code_composer

    并查看是否可以修复错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ToddMullanix,

    最后没有错误 !!!

    非常感谢