工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试让CCS V7 (macOS)与XDS200通信。 启动调试器时,CCS将显示错误消息:
---
初始化仿真器时出错:
(错误-2083 @ 0x0)
无法与调试探测器通信。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真软件包6.0 .628.3)
---
尽管如此,我还是可以从终端窗口运行"../xds2xx_conf get xds2xxu 0"。 这将返回XDS200 boardRev = 1和swRev = 1.0 .0.8。 我看到我可以识别XDS200。
为了使问题更加有趣,如果我在Mac上的Parallels下运行Windows,我可以让XDS200正常工作。
关于可能发生什么事的任何理论?
谢谢!
祝你一切顺利,
Ray Simar