This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCSv7无法导入CCS项目

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605721/ccs-cc2640r2f-ccsv7-fail-to-import-ccs-projects

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我的环境:

  1. C2640R2 SDK 1.35 .00.33
  2. CCS v 7.1 / 7.2
  3. Win10-64

我有两台PC -一台运行Win7-64,另一台运行Win10-64 (全新的开箱HP台式机)。 Win10不能从Examples目录导入任何CCS项目-但通过资源管理器可以。 错误始终如下所示:

你有什么想法吗? Win7计算机没有该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    “Access Denied”(拒绝访问)有时表示另一个应用程序正在锁定文件(例如磁盘检查程序或AV扫描程序),或者工作区不具备访问权限。 但是,由于您可以从资源资源管理器导入项目,但情况似乎并非如此。

    无论以何种速率,您是否可以检查它尝试访问的文件(所述路径下的.location),并查看它是否存在并且(可能)具有只读权限? 我怀疑此文件或文件本身已损坏。

    我还会尝试在系统的完全不同的区域中创建一个新的工作空间,例如C:\ti\workspaces\<workspace_name>

    这将有助于仔细检查是否有任何东西试图阻止您访问此内容。

    顺便说一下,我使用的是Windows 10/64,并且可以从TIlex和IDE接口导入类似的项目。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    已禁用McAfee中的实时扫描使其正常工作!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您反馈您的发现;这肯定会在未来对其他人有帮助。

    如果您不介意,只是为了完成:您是否会共享McAfee的版本和您正在使用的子软件包的版本(病毒定义,威胁等)?

    谢谢!
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 McAfee版本如下:

    McAfee防病毒和防间谍软件
    版本:18.0
    内部版本:18.0 .........204
    更新时间:2017年6月27日
    发动机型号:3024.0
    发动机创建日期:2017年06月27日