This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:打开硬件跟踪功能时始终崩溃

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604012/ccs-codecomposer-always-crashes-when-opening-up-hardware-trace-features

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:TMS570LC4357HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好,使用Code Composer Studio的硬件跟踪功能时遇到了问题。 我在Ubuntu 16.04 LTS上全新安装了CCS 7.2 v.0,通过XDS560v2 Pro Trace连接到RM57。 我可以连接和调试,然后设置硬件跟踪。 但是,在调试模式下,我单击任何硬件跟踪选项(PC跟踪等)。 我看到了“跟踪配置”窗口。 我选择Pro Trace,然后按照默认设置,单击"开始",在CCS挂起和我被强制退出之前,只显示一个标题为"进度信息"的窗口,有时显示文本"Operation in prog"。 i.dmp文件是为eclipse生成的。 我尝试更改跟踪配置中的设置,并获得了相同的结果。

我还尝试过使用DSS和使用线路时执行此操作  

dvtServer = script.getServer("DVTServer.1") 

按照ccsv7/CCS_base/scripting.example/DVTExamples/HardwareTraceAnalyzer/liveExamples/jsFiles/PCTrace_XDS560-js中提供的示例文件,并替换以使用正确的配置等。然后我得到以下错误

正在获取DVT服务器
java.lang.ClassNotFoundException:com.ti.dvt.analysis.suit.UseCaseActivityProvider无法被4.1 找到0.20.1706万021538</xmt-block>2.1538万
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:448)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:361)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:353)
org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:161)
位于java.lang.classloader.loadClass(classloader.java:357)
at java.lang.Class.forName0 (本机方法)
at java.lang.Class.forName(Class.java:264)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.createInstance (DVTServer.java:487)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.getActivityProviders(DVTServer.Java:645)
com.ti.dvt.control.engine.core.ControlEngine.setActivityProviderList(ControlEngine.java:79)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.start(DVTServer.java:743)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.<init>(DVTServer.java:102)
在sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (本机方法)
at sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.refle.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
位于java.lang.refling.constructer.newInstance(constructer.java:423)
位于com.ti.ccStudio.scripting.environment.ScriptingEnvironment.getServer (ScriptingEnvironment.Java:1185)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (PCTrace_XDS560v2_muBraine.js:41)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:340)
位于org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758(XXVI)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1.exec(PCTrace_XDS560v2_muBraine.js)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript (Main.java:503)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
(位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec (Main.java:162)
com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:88)
java.lang.ClassNotFoundException:4.1 找不到com.ti.dvt.control.engine.activities.debugserver.DebugServerActivityProvider 0.20.1706万021538</xmt-block>2.1538万
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:448)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:361)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:353)
org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:161)
位于java.lang.classloader.loadClass(classloader.java:357)
at java.lang.Class.forName0 (本机方法)
at java.lang.Class.forName(Class.java:264)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.createInstance (DVTServer.java:487)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.getActivityProviders(DVTServer.Java:652)
com.ti.dvt.control.engine.core.ControlEngine.setActivityProviderList(ControlEngine.java:79)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.start(DVTServer.java:743)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.<init>(DVTServer.java:102)
在sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (本机方法)
at sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.refle.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
位于java.lang.refling.constructer.newInstance(constructer.java:423)
位于com.ti.ccStudio.scripting.environment.ScriptingEnvironment.getServer (ScriptingEnvironment.Java:1185)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (PCTrace_XDS560v2_muBraine.js:41)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:340)
位于org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758(XXVI)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1.exec(PCTrace_XDS560v2_muBraine.js)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript (Main.java:503)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
(位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec (Main.java:162)
com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:88)
java.lang.ClassNotFoundException:com.ti.DVT.analysis.traceviewer.activity.TraceViewerActivityProvider无法被4.1 找到0.20.1706万021538</xmt-block>2.1538万
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:448)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:361)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:353)
org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:161)
位于java.lang.classloader.loadClass(classloader.java:357)
at java.lang.Class.forName0 (本机方法)
at java.lang.Class.forName(Class.java:264)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.createInstance (DVTServer.java:487)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.getActivityProviders(DVTServer.java:659)
com.ti.dvt.control.engine.core.ControlEngine.setActivityProviderList(ControlEngine.java:79)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.start(DVTServer.java:743)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.<init>(DVTServer.java:102)
在sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (本机方法)
at sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.refle.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
位于java.lang.refling.constructer.newInstance(constructer.java:423)
位于com.ti.ccStudio.scripting.environment.ScriptingEnvironment.getServer (ScriptingEnvironment.Java:1185)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (PCTrace_XDS560v2_muBraine.js:41)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:340)
位于org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758(XXVI)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1.exec(PCTrace_XDS560v2_muBraine.js)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript (Main.java:503)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
(位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec (Main.java:162)
com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:88)
java.lang.ClassNotFoundException:com.ti.dvt.uia.activities.uiaActivityProvider无法被4.1 找到0.20.1706万021538</xmt-block>2.1538万
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:448)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:361)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:353)
org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:161)
位于java.lang.classloader.loadClass(classloader.java:357)
at java.lang.Class.forName0 (本机方法)
at java.lang.Class.forName(Class.java:264)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.createInstance (DVTServer.java:487)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.getActivityProviders(DVTServer.java:666)
com.ti.dvt.control.engine.core.ControlEngine.setActivityProviderList(ControlEngine.java:79)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.start(DVTServer.java:743)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.<init>(DVTServer.java:102)
在sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (本机方法)
at sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.refle.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
位于java.lang.refling.constructer.newInstance(constructer.java:423)
位于com.ti.ccStudio.scripting.environment.ScriptingEnvironment.getServer (ScriptingEnvironment.Java:1185)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (PCTrace_XDS560v2_muBraine.js:41)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:340)
位于org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758(XXVI)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1.exec(PCTrace_XDS560v2_muBraine.js)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript (Main.java:503)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
(位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec (Main.java:162)
com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:88)
java.lang.ClassNotFoundException:com.ti.dvt.codecoverage.af.activity.CodeOverageActivityProvider无法通过4.1 找到0.20.1706万021538</xmt-block>2.1538万
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:448)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:361)
org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:353)
org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:161)
位于java.lang.classloader.loadClass(classloader.java:357)
at java.lang.Class.forName0 (本机方法)
at java.lang.Class.forName(Class.java:264)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.createInstance (DVTServer.java:487)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.getActivityProviders(DVTServer.Java:673)
com.ti.dvt.control.engine.core.ControlEngine.setActivityProviderList(ControlEngine.java:79)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.start(DVTServer.java:743)
位于com.ti.dvt.engine.scripting.DVTServer.<init>(DVTServer.java:102)
在sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (本机方法)
at sun.refle.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.refle.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
位于java.lang.refling.constructer.newInstance(constructer.java:423)
位于com.ti.ccStudio.scripting.environment.ScriptingEnvironment.getServer (ScriptingEnvironment.Java:1185)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (PCTrace_XDS560v2_muBraine.js:41)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:340)
位于org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758(XXVI)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1.exec(PCTrace_XDS560v2_muBraine.js)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript (Main.java:503)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
(位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec (Main.java:162)
位于com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:88)
Setting Up PC Trace
org.mozilla.javascript.WrappedException: Wraped java.lang.NullPointerException (PCTrace_XDS560v2_muBraine.js#45)
位于org.mozilla.javascript.context.throwAsScriptRuntimeEx (context.java:1693)
org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:160)
org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.callProp0(OptRuntime.java:119)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (PCTrace_XDS560v2_muBraine.js:45)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:340)
位于org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758(XXVI)
org.mozilla.javascript.gen.c1.call(PCTrace_XDS560v2_muBrain.js)
位于org.mozilla.javascript.gen.c1.exec(PCTrace_XDS560v2_muBraine.js)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript (Main.java:503)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
(位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec (Main.java:162)
com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:88)
原因:java.lang.NullPointerException
位于com.ti.dvt.engine.scripting.ScriptAnalysisSession.<init>(ScriptAnalysisSession.java:90)
位于com.ti.dvt.enger.scripting.DVTServer.openAnalysisSession(DVTServer.Java:448)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
... 还有18个

我不确定问题是什么。 有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我发现了GUI问题,它是我的配置文件中的一个错误,现在我可以从CCS成功地运行跟踪,但脚本中的错误继续发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您报告此情况;我可以使用原始脚本重现DSS错误,因此可以确认问题在工具或DSS本身中。

    我将查看一些其他详细信息,并在适用的情况下提交错误报告。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我验证了这些脚本在Windows中也会失败,更具体地说,从CCSv7.x版本开始。

    在本例中,我提交了错误号DVT-1919。 请在大约半小时内,在下面我签名的链接SDOWP中查看其状态。

    很遗憾,目前没有解决方法,但如果有解决方法,我将更新此帖子。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    感谢您回复我。

    我去安装了CCS6,但我仍然遇到问题,抱歉

    <进一步解决>  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,发现了这个问题。  

    我一直在Ubuntu 6.2 16.04 LTS的Docker容器中安装CCUbuntu。 但是,Ubuntu的Docker版本是精简的Ubuntu 16.04 LTS,它缺少通常安装在Ubuntu中的所有软件包。 因此,我怀疑6.2 中有几个未知的依赖性,这些文档并不知道这些依赖性。 当我在完全安装的情况下启动虚拟机时,此问题就消失了。  

    我在计算机上正常安装了CCSv7 (我不想卸载它,因此安装了Docker容器),因此这不能解决该问题。 我应该去尝试找出额外的依赖关系是什么。 如果我这样做,我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您反馈您的发现;我正在修改我的TMS570LC4357主板的其中一个HalCoGen示例,并且能够超越您提到的要点(已正确实例化analysisConfig)。 我在程序执行即将结束时遇到了一些问题,但这很可能与其他因素有关(我的处理器可能会过早重置)。

    我模糊地回忆起一些关于Docker的旧讨论及其相关问题,但由于我真的不使用它,我无法告诉您具体情况。

    此致,
    拉斐尔