This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:SimpleLink Academy TI-RTOS基础实验-"RTOS分析仪"CCS分解器

Guru**** 2535100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604394/simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-academy-ti-rtos-basics-lab---rtos-analyzer-dissapears-from-ccs

部件号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

您好,

我之前参加 过SimpleLink Academy的 TI-RTOS基础培训 ,在任务2中,它说在按下‘暂停’后,我需要“打开执行分析菜单,方法是转至Tools→RTOS Analyzer→Execution Analysis”(工具»RTOS分析器»执行分析)。 它还注明"注意:您需要执行一次性设置。"

转至Tools (工具)并单击"RTOS Analyzer"(RTOS分析器 )后,出现一个弹出窗口,要求设置,但单击OK (确定)后,没有发生任何事情,"RTOS Analyzer"(RTOS分析器)消失。 您会推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    您使用的是什么版本的CCS?

    您可以尝试在快速访问(CCS窗口右上部分)中搜索执行分析。 我想您也应该尝试重新启动CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marie,

    我正在使用版本:CCS.CCS 0.0.0016万 ,我也尝试使用快速访问,但也找不到它-一旦我重新启动7.1 ,它再次显示,但在按照TI-RTOS基础的任务2中的步骤操作后,它再次消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    我已将您的主题移至Code Composer Studio论坛,希望他们能够为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor - 7.0 和7.1 中的各种分析工具存在许多可用性问题。 我们(部分)在7.2 .0中解决了这些问题。 您可以尝试一下该版本吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李基洙

    我从CCS Wiki上下载了我认为是CCS v.7.2 ,当我下载文件名称为“7.2 0.0.0013万 .exe”时,安装后显示的版本是“版本: 7.1 .0.0.0016万 -我也尝试过“检查更新”,但目前检查时没有可用的更新。

    如何实际获得CCS v 7.2 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 我刚刚下载了同一个可执行文件并使用它来安装CCS。 已正确安装7.2 的0.0.0013万。

    不确定您的案例中发生了什么。 请尝试脱机安装程序以确保安装正确。 确保安装在干净的新目录中。
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    谢谢
    KI