This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:从Matlab自动构建和运行项目

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606014/ccs-tms320f28335-automatically-build-and-run-project-from-matlab

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我目前有一个用CCS编写的程序,它从头文件中获取控制参数。 这些参数是从Matlab中的模拟中获得的。 我在Matlab中编写了一个脚本,它创建了此头文件并将其放在CCS项目目录中。 我想知道是否可以进一步执行此操作并命令CCS从Matlab生成和运行代码?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请访问 :processors.wiki.ti.com/.../MatLab_and_CCS

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您的建议。 我已经通读了您发送的文章和相关链接。 我尝试做一些与我在论坛上看到的内容有点不同的事情,我想知道您是否可以澄清一些问题。

    我的应用程序的所有逻辑都已包含在.c文件中。 我只需要Matlab来更新头文件中的参数,因此我避免使用XMakefile实用程序。 相反,我使用Matlab中的fopen函数,并保存扩展名为".h"的输出文件。

    我想知道是否可以创建一个批处理文件来构建程序并将其运行到目标上。 如果是,您是否可以向我提供任何参考以帮助我开始?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个实用程序可从命令行生成CCS项目:
    processors.wiki.ti.com/.../Create

    您可以将该命令添加到批处理文件中以生成项目。 至于运行Matlab的代码,我没有经验来帮助您。 最好直接联系Mathworks支持部门。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,谢谢!