请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
在DSS中,要获取函数fun1()的地址,我们可以使用
armsession.expression.evaluate("fun1"),在C++中,名称被修饰为两个fun1(),如.map文件中所示。 但DSS似乎只使用符号C样式名称。 DSS是否支持装饰名称?
马特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在DSS中,要获取函数fun1()的地址,我们可以使用
armsession.expression.evaluate("fun1"),在C++中,名称被修饰为两个fun1(),如.map文件中所示。 但DSS似乎只使用符号C样式名称。 DSS是否支持装饰名称?
马特
您好!
Matt Mitchell46 说:两者都存在,是否有办法区分将返回哪个地址?[/QUOT]
尝试类似以下的操作:
armsession.expression.evaluate (“a::fun1”)
armsession.expression.evaluate (“B::fun1”)
Matt Mitchell46 说:Q2,在C++中,名称是为两个fun1()修饰的,如.map文件中所示。 但DSS似乎只使用符号C样式名称。 DSS是否支持装饰名称?[/QUOT]
我不相信会有,但我不能肯定。 我将检查以确认这一点。
谢谢
KI