请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其它部件:DM385工具/软件:Code Composer Studio
我本来想在dm8148设备上执行DDR3软件调配,ccsDDR3 5.5 ........0, 但在这里我遇到了一个问题。
DDR3 init的措辞似乎很好,但在我加载文件DDR3-SlaveRatio_ByteWiseSearch_TI814x后,它指示了以下信息:
在"C:\Documents and Settings\x15.756万\Desktop\SlaveRatioProg\DM385\DDR3_Slave_Ratio_search_auto_cate_0_1\build\Debug/../DDR_SlaveRatio_SearchAlgo_Ti814x.c"中找不到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。
错误消息是否是一个正常现象? 我该如何处理这件事? 任何建议对我来说都是非常有用的,谢谢