This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:Instaspin Usal GUI v 1.05 未启动(com.ti.gui.composer.webserver)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, INSTASPINUNIVERSALGUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600719/ccs-tms320f28069m-instaspin-uiversal-gui-v1-05-does-not-start-com-ti-gui-composer-webserver

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREINSTASPINUNIVERSALGUI

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

请提供建议。 我写信给这个论坛是因为 我的客户 在使用GUI composer (即 Instaspin Universal GUI v 1.05)时遇到了一些工具问题。
在他的机器上启动此工具总是失败(请参阅下面的屏幕截图)。

  • PC,Win 7企业版,英特尔i7,2.8GHz,8 GB 内存
  • Java V8更新131.
  • CCSE 7.1 .........0
  • Motorware 1_01_00_18
  • Instaspin Universal GUI v 1.05
  • DRV8301-069M套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了054M控制卡外,我有类似的设置。

    我无法让任何GUI使用此设置。 文档似乎都是错误的。

    有人知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试从GUI Composer维客中重新下载和重新安装GC Runtime? Windows部分中应该有一个稍微更新的版本,可以解决缺少依赖关系问题。 它称为GUI编辑器运行时6.2 .0.1 (CCS 6.2 .0):

    链接至以下相应部分

    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    感谢您的回复。 返回此项目。

    我下载并安装了它。

    我以前安装的Instaspin Univesal GUI 1.05 似乎被震撼了...这是正确的。 Webapps文件夹只有一个调制解调器应用程序,我不在乎。

    如果我尝试重新安装,它会告诉我它已经安装了...那么这将删除以前的安装。

    这一切似乎都在绕圈进行...在这上消耗了可笑的无报酬时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    正确,安装GUI Composer会删除InstaspinUniversalGUI。 在新安装之前,您需要保存Web应用程序。 然后将其还原(复制)到c:\ti\universalgui\webapps。 如果您错过了这一步,请让我分享一下。 很遗憾,我无法对其进行测试,因为我的机器上没有发现问题。 但请告诉我  您的机器的结果。

    e2e.ti.com/.../webapps.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    好的,我正确安装了通用Giu,我将其拼接到CCS中,然后它就会运行。

    仍然无法让其中一个实验室使用it..seems实际运行。瓦尔显示为红色。此处的一些链接已断开,但仍在取得一些进展。

    我会试着找出。

    感谢您的帮助,帮助您实现这一目标

    作为一个评论,要完成的步骤太多了,记住要让Eclipse正常运行,与我使用过的其他开发IDE相比,这是一个噩梦。 即使是较早的Eclipse版本也不是那么糟糕...您真的需要将其全部改变为一个更简单,更有凝聚力的IDE环境,最好是在Windoze和Linux上看起来相同的环境...只是我的2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    感谢您的建议。 我的客户安装 了GUI编辑器运行时6.2 .0.1 ,并按照建议 将 Web应用程序恢复到相应的目录中。
    现在GUI启动。 但是,当他关闭 GUI并重新启动时, 会短暂弹出一个窗口 ,没有发生任何其他情况...

    他在任务管理器中查看了活动进程,启动 GUI时,始终有三个进程(CEF_SUP_PROCESe.exe,GUIPOer.exe,TICrashMonitor.exe)。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ewald,
    您是否能够要求客户收集一些记录信息? 以下链接包含有关如何收集跟踪日志的说明。 请通过电子邮件向我发送日志文件。

    processors.wiki.ti.com/.../Tracing

    谢谢!
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    请提供日志信息:

    安装位置:
       文件:/c:/User/SCS/TI/guicomposer/eclipse/
    配置文件:
       文件:/c:/User/SCS/TI/guicomposer/eclipse/configuration/config.ini已加载
    配置位置:
       文件:/c:/User/SCS/TI/guicomposer/eclipse/configuration/
    框架位于:
       文件:/c:/User/SCS/TI/guicomposer/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_OSgi. 3.10.1.v2014.0909万-1633.jar</s>1633.
    正在加载扩展名:reference:file:org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0.1.v2014.0709万-1414.jar</s>1414.
     未找到eclipse.properties
    框架类路径:
       文件:/c:/User/SCS/TI/guicomposer/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_OSgi. 3.10.1.v2014.0909万-1633.jar</s>1633.
       文件:/c:/User/SCS/TI/guicomposer/eclipse/plugins/
       文件:/c:/User/SCS/TI/guicomposer/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0.1.v2014.0709万-1414.jar</s>1414.
    飞溅位置:
       空
    调试选项:
       文件:/c:/User/SCS/TI/guicomposer/eclipse/traceAll.properties已加载
    加载捆绑包所需时间:16
    正在启动应用程序:2247
    ^C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ewald,
    很遗憾,此日志没有有用的信息。 作为一项测试,您是否能够要求客户运行作为GC运行时一部分的调制解调器应用程序。 我想检查您是否在进程不能正常退出时遇到相同的行为。 该应用程序位于guicomposer \webapps\modem_m3目录中。 您应该能够双击可执行文件以启动它。 请注意,在线提供的instaspin Universal安装程序略有不同,没有此示例应用程序。 但是,我相信客户已安装完整的GC Runtime。

    我们可能需要与WebEx进行远程调试会话以取得进一步的进展。 这是您的客户愿意接受的吗?

    马丁