This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:无法为lcdSmartRF06EB构建CC2650-7ID示例程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605522/ccs-cc2650-unable-to-build-cc2650-7id-example-program-for-lcdsmartrf06eb

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是CCStudio的新手。 我从安装CCS开始,现在需要构建上面提到的示例程序。

我已遵循Wiki网页  processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS中的所有步骤

我安装了CCS版本7.2 .0.0.0013万 ,并注意到CCS无法随最新内核更新启动的问题。 因此,我也正确地遵循了Wiki网页中的解决方法。

我拥有的XDCTools版本是3.32 .00.06。

但是,当我生成显示示例时,我收到以下错误:

****为项目lcdSmartRF06EB_CC2650DK_7ID_TI构建配置调试****

/home/shubhangi/ti/ccsv7/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O
gmake [1]:输入目录'/HOE/shubhangi/workspace_6/lcdSmartRF06EB_CC2650DK_7ID_TI/Debug'
正在构建文件:./lcdSmartRF06EB.cfg
正在调用: XDCtools
home/shubhangi/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs"--xdcpath="/home/shubhangi/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_00_06/r_cs_c21 _bx_k_k/r_bx_k_x_x_21和r_b_c21和bx_b_bx_bx_bx_k_k_k_k_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_21和b_b_b_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_06/00_x_b_b_b_b_x_x_x_b_j_b_x_x_b_21和ti.platforms.simplelink:CC2650F128 16.9 16.9
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
subdir_rules.mk:31:目标'build_6.52244945亿-InProc'的配方失败
已选取JAVA_TOOL_OPTIONS:-Xss1280k
已选取JAVA_TOOL_OPTIONS:-Xss1280k
分段故障(内核转储)
gmake:***删除文件`package.mak’
已选取JAVA_TOOL_OPTIONS:-Xss1280k
分段故障(内核转储)
gmake:***删除文件`package.mak’
gmake:*** No rule to make target `.configuro’(无规则使目标成为.configuro)。 停止。
js:"/home/shubhangi/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)配置失败;'linker .cmd'已删除。
gmake [1]:***[builc-6.52244945亿-InProc]错误1
gmake:***没有生成目标'build-6.52244945亿'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在某些环境中,堆栈大小的增加甚至需要比变通办法中建议的更大。 请参阅以下帖子:
    e2e.ti.com/.../222.7526万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    非常感谢!! 这解决了我的问题。 我还可以将输出闪存至CC2650套件并查看输出。

    谢谢!
    Shubhangi