主题中讨论的其他部件:CCStudio, OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
您好,Ki Soo Lee,
非常感谢您帮助我解决了之前的问题。 现在,我正在6.2 中使用DSS进行单元测试的自动化。 我可以加载我的项目并使用"getaddress"添加中断点。
这里我的问题是如何从文本文件加载和读取数据(我有两个文本文件,它们将输入系数馈入我的函数)?
//##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################[##########################################[#[###### //
我已经看了TI提供的一个示例,即memoryDump.js。 在此脚本中有一些变量,如page,address,....等
// C6x SIM的值
VAR页面= 0;
VAR地址= 0x20;
VAR AddrUnits = 1;
VAR字节大小=8;
VAR文字大小= 32;
//加载jpg
var sample_JPG_load ="tidotcom.jpg";
debugSession.memory.loadRaw (页面,地址,sample_JPG_load,wordSize,FALSE);
//打开jpg
VAR FIS = new FileInputStream(script.toAbsolutePath(sample_JPG_load));
//##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################[##########################################[#[###### //
对于我的功能,我有一些文本文件,这些文件具有我需要输入的窗口系数,因此请指导我如何打开和读取数据,并将结果存储到一个文本文件。
请考虑我的请求并解决我的问题。
谢谢你。
此致,
Koti。