This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:由于错误,我无法在代码编辑器中导入示例:此项目需要PRODUCT &'com.ti.rtsc.TIRTTOSCC13XX_CC26XX' 0.0 v或等效产品。 请在导入此项目之前安装此产品。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605411/ccs-cc2650-i-can-t-import-examples-in-code-composer-because-of-error-this-project-requires-product-com-ti-rtsc-tirtoscc13xx_cc26xx-v0-0-or-equivalent-please-install-this-product-before-importing-this-project

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试安装丢失的文件,但可能是我做错了。 任何帮助都是非常好的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,
    您是否正在使用BLE SDK? 在任何情况下,您都可以在以下站点为您的设备获取TI-RTOS:
    software-dl.ti.com/.../index.html

    请查看您的SDK版本,了解您需要的TI-RTOS版本。

    谢谢
    KI