This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1237H6PZ:6.2 中的硬件观察点问题

Guru**** 2835910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603466/ccs-tm4c1237h6pz-hw-watchpoint-under-ccsv6-2-issue

零件号:TM4C1237H6PZ

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,支持!

我的客户无法使用6.20.005万 设置HW观察点。

您可以在下面找到缺少设置字段的图片。 他们怎么能这样做呢?

谢谢

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,
    我怀疑在第一个屏幕截图(选项可用)中,客户在"断点"视图中右键单击,而在第二个屏幕截图中(选项缺失),客户在"反汇编"视图中右键单击。 您可以确认吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我是您正在接待的客户。 很遗憾,我无法确认您的怀疑者;当我右键单击"断点"视图时,我还有第二个屏幕截图。

    此致
    Daniele
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniele:

    当您使用"断点"视图中的下拉菜单时,您会看到哪些选项? 您是否可以提供类似于我的屏幕截图,其中显示"断点"视图(带下拉选项)以及"调试"视图?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我修改了上一篇文章,添加了屏幕截图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是请求的屏幕截图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个调试探测器? 您是否可以向我显示调试视图的屏幕截图?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用Stellaris调试探头(作为我的同事)。

    您能否更好地指定您需要的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在以下链接的屏幕截图中:
    e2e.ti.com/.../tiva_5F00_wp.png

    左侧的视图为调试视图,右侧的视图为断点视图。 我正在查找一个显示两者状态的图形(包括断点视图的菜单项)

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是您需要的视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这里显然有一些不寻常的东西。 它可能是您 的设备的变体。 您能否尝试最后两件事:

    1)运行CCS更新程序并更新您的“TI仿真器”软件包。 最新版本为6.0 .628.1。 更新后重试。 如果这不起作用,您可以执行步骤2

    2)您是否可以在任何地址上创建任何类型的断点(我们只需要在“断点”视图中创建一个断点条目),并在“断点”视图中右键单击该条目,然后选择“断点属性”。 打开属性对话框后,转到"硬件配置->类型",并在下拉列表中显示可用列表。 如果缺少监视点选项,则可能是驱动程序问题。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了第1点,更新后我无法再运行调试程序!!!

    出现此窗口... 情况越来越糟:-(

    我也尝试重新安装CCS,但此问题仍然存在!

    你能给我什么建议吗? 情况很紧急。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对我来说,看到问题的现场可能会更容易。 如果您可以使用WebEx,您是否可以与我开始私人对话?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    今天上午,我从头开始重新安装了CCS,现在它似乎可以使用所有功能;所以我可以说问题得到了解决:-)

    感谢您的支持。

    此致

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,最后的办法是重新安装。 我很高兴它对您起了作用。 感谢您的更新!