This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用Uniflash和dslite从闪存编程器读取主要IEEE地址

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605329/cc1310-reading-primary-ieee-address-from-flash-programmer-with-uniflash-and-dslite

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

我能够使用  Uniflash GUI从CC1310读取主要IEEE。

我喜欢使用独立命令行自动执行此过程,以便在编程过程中将其打印在标签上。

我使用dslite命令行 编写辅助IEEE时获得了成功。

我有一个用于dslite以提取主IEEE的命令开关吗?

Andrew