This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:CCS许可证对TMS320C674x系列是否免费?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605376/ccs-tms320c6748-is-ccs-licence-is-free-for-tms320c674x-series-or-not

部件号:TMS320C6748
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我必须为我的新项目处理TMS320C674x系列,并且目前CCS 6.0 v.1已安装在我的计算机上。

我想知道,我需要购买CCS许可证才能在TMS320C674x系列上工作,或者它是免费提供的(如果是,则以何种成本购买)。 以及CCS的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在免费提供完整的CCSv6许可证文件-请访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Licensing_-_CCSv6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320C674x DSP处理器是否将使用CCS v6或CCSv7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320C674x DSP处理器是否将在CCS v6或CCSv7

    查看CCS 6.0 .........1,以及Windows下的CCS 7.2 安装显示对 TMS320C674x器件的支持。

     Linux   下CCS 6和7的processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv6 Linux主机支持wiki页面也报告 支持TMS320C674x器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为真正的问题是需要/支持哪些软件组件。 幸运的是,您的C6748设备在SysBIOS 6.4x (随CCS v6/v7提供)和最新的编译器中受支持。 因此,您可以从那里开始发展。 如果您必须提取一些基于旧工具的现有代码,事情会变得更加复杂。