This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:由于adwaita主题依赖关系,CCSv7无法启动

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605454/ccs-ccstudio-ccsv7-fails-to-launch-because-of-adwaita-theme-dependency

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

突然间,我的CCS无法启动。 我运行的是Kubuntu 17.04 ,到目前为止,我一直在使用所有基于eclipse的CCS版本,没有任何重大问题(只需确保满足所需的依赖项)。 上星期四我无法启动它。 然后,我尝试从控制台启动它以了解原因,并获得:

(CCStudio:8138): GTK-warning **:无法在module_path中找到主题引擎:"adwaita",

(CCStudio:8138): GTK-warning **:无法在module_path中找到主题引擎:"adwaita",
分段故障(内核转储)

安装主题没有帮助,因为我遇到了另一个错误,这次与侧栏相关(我在另一台计算机上写这篇文章时不记得确切的措辞)。 我最初以为这是机器安装的问题,但后来发现在家的机器也有同样的问题(我也安装了CCS并经常使用它)。 我也尝试过全新安装CCS 7.2 v,结果是一样的。

有趣的是,如果我启动了eclipse proper (从同一个~ë/ti/ccsv7/eclipse/文件夹) ,它就会运行,没有任何问题。

如果有任何建议,我将不胜感激。 谢谢。

Pibe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    \n然后我尝试从控制台启动它以查看原因并获得:

    (CCStudio:8138):GTK-warning **:无法在module_path中找到主题引擎:"adwaita",

    (CCStudio:8138):GTK-warning **:无法在module_path中找到主题引擎:"adwaita",
    分割故障(核心转储)[/QUOT]根据以前的经验,有关缺少主题引擎的GTK警告不是问题的原因,因为即使CCS工作时也会看到类似的警告。

    段故障可能是由Linux内核更新触发的-请参阅 CCS:已知问题:CCS on Linux crashing on startup (Linux上的CCS在启动时崩溃)以获得解释和解决方法。

    在对Linux内核4.4 进行Ubuntu更新后 ,直到我在引用的线程中应用了变通办法,通用CCS才会崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,切斯特。

    我将阅读您提到的链接,尽管我怀疑如果问题与内核有关,它只会影响CCS,因为我可以毫无问题地启动eclipse和其他基于GNOME的应用程序。

    Pibe.

    更新:Chester建议有效。 不过,这是非常奇怪的,因为它似乎是第一次在内核4.4 .xxx上报告的,我已经使用4.10 两个月了。 另外有趣的是,运行Ubuntu (我运行Kubuntu)的用户遇到了问题,我认为这可能更多是一个库问题,因为这是基于KDE的系统。

    无论如何,我在ccstudio.ini中加入了一行-Xss1280k,现在似乎工作正常。 谢谢你。

    Pibe.