This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:GUI编辑器:滑块可以't增量小于1

Guru**** 2535400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605313/ccs-tms320f28377s-gui-composer-slider-can-t-increment-less-than-1

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

TI社区您好,  

我目前正在dev.ti.com网站上使用GUI Composer v2。 我目前正在尝试在0.1 中增加一个滑块工具增量,但当我将程序闪存到我的LaunchXL-F2.8377万S时,滑块只允许我按1的整数跳数移动。 我想知道这是程序中的一个错误,还是我需要将增量定义为浮点或其他内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brenden,

    您是否可以尝试添加也显示值的小部件?  

    这里我有一个简单的程序,它有一个全局浮点。  我有一个显示值的小工具,然后附加了一个滑块。  正确显示值的小工具将显示值。  滑块构件可以正确地增加值,但其显示不显示小数位数。

    以下是两个小部件的设置。

    因此,我认为滑块工作正常,但它底部的显示标签是四舍五入的。

    我提交了GC-997以跟踪滑块上的标签问题,现在允许您指定要显示的小数位数

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我发现了我的问题,我将全局变量初始化为整数,而不是浮点,因为浮点不允许我按0.1 增量设置滑块。 当滑块上的显示对值进行舍入时,显示文本会有所帮助