This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:CP14寄存器位置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605323/ccs-am3352-cp14-registers-location

部件号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 

我的客户目前正在使用CCS调试他的代码,遇到了几个障碍。 通过查看一些ARM网页( infocenter.arm.com/.../index.jsp ) ,他们可以发现 有 一些调试寄存器,如他们所称的"CP14调试寄存器",但 我的客户无法在CCS调试窗口中找到它们--

 

 

您能否指出  CP14寄存器的位置?

 

感谢您的帮助和提供的任何见解!

 

谢谢!

-Amanda

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda,

    对于我来说,CP14寄存器组位于all_Banked_registers正下方。 这是什么版本的CCS?



    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda,

    在特定版本的CCS中,在John提到的位置为AM335x设备公开了CP14寄存器。

    我无法准确地回忆发生这种情况的CCS版本,但是您的客户可以通过转到菜单“帮助”-->“安装新软件”,然后选择以下选项,轻松地更新名为“Sitara设备支持”的组件:

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔