请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2630 工具/软件:Code Composer Studio
我正在将一个IAR项目迁移到CCS v7,我所有的打包结构类型都被CCS拒绝。 我收到未指明的警告和错误,如下所述
typedef
__packed //<<<警告 - 显式类型缺失(假定为"int")-- t__packed开头下有一个插入符号
struct //<<<错误 -"Expected a ";"" ---在struct的开头下有一个脱字符
{
UINT8_t X;
UINT8_t Y;
UINT8_t Z;
} Foo_t; //<<<警告 -“解析在上一个语法错误后在此处重新启动”
typedef
_包装
union //<<<错误 -"类型说明符的无效组合"---- 在union的开头有一个脱字符
{
UINT8_t字节[13];
uINT32_t字[17];
}条形图;
定义压缩typedef结构和联合的正确方法是什么?