请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6748 主题:OMAPL138中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,Ki Soo Lee,
我已经使用CCS工具->配置文件->设置配置文件数据 收集在模拟器模式上为我的项目完成了代码覆盖,但我无法在 OMAPL138板上获得代码覆盖。 我已 执行以下步骤来进行代码覆盖,
1.项目属性选择“C6000编译器”->“高级选项 ”->“反馈选项”->选中“生成配置文件反馈数据”复选框
2.使用CCS调试器构建和运行代码,在代码终止后,我可以转到“菜单工具”->“配置文件”->“处理CodeGen代码覆盖”
因此,我的问题是为什么无法在L138硬件上获得代码覆盖结果,以及我需要遵循正确的方法来生成完美结果。 我遵循了此链接e2e.ti.com/cfs-file/__key/...files/343/3301.CCSv5_2D00_CodeCoverage2.pptx中的PPT
我在此请求您帮助我对硬件主板进行代码覆盖。
谢谢你。
此致,
Koti。